SUPERCRAFTスレッジハンマー
 IM0013205 Foto Banner

SUPERCRAFTスレッジハンマー

SUPERCRAFTスレッジハンマー

この筒状ヘッドを持つSUPERCRAFTスレッジハンマーには、たくさんの小さな鋼球が封入されています。これによる効果は、ハンマーが素材と接触した時に、小さな鋼球が持つエネルギーが少し遅れて伝わることです。この現象が、ハンマーを叩いた際のエネルギーを完璧な効率で吸収します。この結果、打撃力は大きく増幅されます。さらにSUPERCRAFTスレッジハンマーは、安全性を大きく改善するとともに、関節への負担、他の一般的な金槌に比べたノイズの低減をします。

このインサートは、目を見張る打撃品質と、最大の強度に加えて、格別な耐久性を提供します。このインサートは、原材料を押出し加工していますので、射出成形されたプラスチックに比べて、摩耗に強く、耐久性があります。 また、零度以下の環境でも欠けを起こしません。

手になじむ形状で、ニス塗をしたとても安定感があるヒッコリー製ハンドルは、非常に頑丈で、振動吸収が良く出来ています。

ハンドルを保護するスリーブは、ハンドルの付け根を叩いた際のプロテクターです。しっかりとした、ハンドルとヘッドの連結部は、アルミニウム製くさびと安全ピンで確実に取り付けられています。また、耐摩耗コーティングにより、腐食を防いでいます。