Wofür wird das Abstützelement eingesetzt?
Mit welcher Kraft legt sich das Abstützelement am Werkstück an?
Kann die Anlegekraft am Werkstück geändert werden?
Welchen Unterschied gibt es bei den Abstützelementen gegenüber Schwimmspannern?
Gibt es Alternativen zum Abstützelement?
Was tun wenn das Abstützelement nicht verblockt?
Was tun wenn das Abstützelement beschädigt wurde?
Welche Instandhaltung bzw. Wartung muss am Abstützelement durchgeführt werden?
Wofür wird das Abstützelement eingesetzt?
Das Abstützelement kann zusätzlich bei überbestimmten Spannstellen zum Abstützen, z.B. an labilen Bauteilen, eingesetzt werden. Somit reduzieren sich Vibrationen und Oberflächenbeschädigungen während der Bearbeitung. Dadurch erhöht sich die Oberflächengüte des Werkstückes sowie die Standzeit der Werkzeuge drastisch.
Mit welcher Kraft legt sich das Abstützelement am Werkstück an?
Die Anlegekraft liegt bei ca. 20 bis 70 N.
Kann die Anlegekraft am Werkstück geändert werden?
Als Sonderausführung kann das Abstützelement auch mit einer anderen Anlegekraft gefertigt werden. Bitte senden Sie uns bei Bedarf gerne Ihre Anfrage.
Welchen Unterschied gibt es bei den Abstützelementen gegenüber Schwimmspannern?
Die Oberfläche wird nicht durch eine Spannpratze bedeckt, somit ist ein Bearbeiten der Oberfläche und der Seitenflächen möglich.
Gibt es Alternativen zum Abstützelement?
Der Ausgleichspanner ist eventuell eine gute und kostengünstige Alternative. Eine schlechte und unprofessionelle Variante ist der sogenannte Schraubbock oder auch „Faulenzer“ genannt.
Was tun wenn das Abstützelement nicht verblockt?
Dazu unbedingt das benötigte Drehmoment (15Nm) beachten. Dies kann möglicherweise mit einem Inbusschlüssel mit T-Griff nicht aufgebracht werden.
Was tun wenn das Abstützelement beschädigt wurde?
Eine Reparatur ist in den meisten Fällen möglich. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Verkauf.
Welche Instandhaltung bzw. Wartung muss am Abstützelement durchgeführt werden?
Das Abstützelement ist wartungsfrei und muss keiner speziellen Instandhaltung unterzogen werden. Eine regelmäßige Sicht- und Funktionskontrolle wird jedoch empfohlen. Außerdem sollte auf den Ölgehalt der Kühlemulsion geachtet werden, da sonst Korrosion der innenliegenden Funktionsteile möglich ist.